This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:从 ADC12DJ3200迁移到 ADC12DJ5200RF

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813053/adc12dj5200rf-migrating-from-adc12dj3200-to-the-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

  我们的原始设计是使用 ADC12DJ3200模数转换器完成的。 但由于规格的变化、我们决定将 ADC12DJ3200替换为更快的 ADC12DJ5200RF。 数据表显示、这两个器件是引脚兼容的、ADC12DJ5200RF 具有更高的功耗。 我们的设计不会出现电源问题。 但是、当我们使用 ADC12DJ5200RF 构建电路板时、一开始就会出现 JESD 同步错误、从而导致电路板发生故障。 我们在两个 ADC 上运行相同的测试代码。 我的问题是:这两个 ADC 的功能和固件是否兼容、这意味着如果我们有 ADC12DJ3200的代码、它是否可以在不修改 ADC12DJ5200的情况下工作? 我们的第一个目标是在继续使用时隙器更高级的功能之前、在 ADC12DJ3200和 ADC12DJ5200RF 之间建立功能等效性。 非常感谢您就此问题提供的意见。 谢谢你。

-德鲁瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

     我 正在查看您的问题、并将很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    ADC12DJ3200和 ADC12DJ5200RF 引脚对引脚兼容。 ADC12DJ5200RF 需要更大的电流、因为它以更高的速度运行。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12dj5200rf.pdf 上提供了最新的数据表 、该数据表在不同模式下具有电流消耗。

    ADC12DJ5200RF 新增了一些模式。 但 JMODE0、JMODE1、JMODE2和 JMODE3的实现方式与 ADC12DJ3200完全相同 唯一的区别   是能够以更高的采样速度运行 ADC12DJ5200RF。

    是如果在 JMODE0、JMODE1、JMODE2和 JMODE3中以3200MHz 的采样速度运行 ADC12DJ5200RF、则应能够使用与 ADC12DJ3200相同的固件

    此致、

    Neeraj