This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P45:寄存器的默认值

Guru**** 2670065 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812535/ads62p45-default-value-of-the-registers

器件型号:ADS62P45

您好!

我的客户对 ADS62P45有疑问。

[问题]

请告诉我所有寄存器的默认值。 (地址= 0x00至0x2F)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    发出复位后、无论硬件或软件在数据表的寄存器说明部分中提及"default"(见下文)、都将是默认设置。 下面的示例显示了 D7和 D6位的默认设置00。 如果一个寄存器位未使用、它将始终为"0"。  在发出复位前、这些值都将处于未知状态。

    此致、

    Jim

    D7D6 <CLKOUT STRENGTH> 输出时钟缓冲器驱动强度控制

    01弱于默认驱动器

    00默认驱动强度

    11比默认驱动强度强(推荐用于大于5pF 的负载电容)

    10最大驱动强度(推荐用于大于5pF 的负载电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。

    在 D/S 的描述中、有些情况下使用寄存器位、但不描述默认值。

    例如、"串行读取"(0x00、D0)、"LVDS Current"(0x11、D[3:2])不是默认值。

    其中还有很多。

    因此、我向您确认了每个地址的默认值。

    对于每个地址或 D/S 中未列出的每个位、这是可以的

    请检查一下并告诉我吗?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    复位器件后、您可以通过 SPI 读取所有寄存器。 这将告诉您默认值、因为默认寄存器值是在复位后设置的。  

    谢谢  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusef、

    感谢您的回答。

    好的、我理解了您的意见。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga