This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291在通过 FDA 时有疑问

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811632/ads1291-ads1291-questions-when-pass-the-fda

器件型号:ADS1291

尊敬的专家:

 我们的客户使用了 ADS1291、通过了 FDA 认证,

 有一些问题:

,闭合正常,S1打开 ECG 信号频率*10 μ s

如果您有一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    感谢您发帖。

    此测试旨在验证记录仪系统的输入阻抗。 我认为、当 S1断开时、通过要求的信号损耗小于5%。 您看到的结果("ECG 信号频率*10")可能只是噪声、但如果不看到 ADC 输入或输出数据的示波器捕获、则很难肯定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    我可以通过电子邮件与您脱机联系?

    如果方便的话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    如果您需要共享专有信息、我可以离线向您发送电子邮件、但现在我认为我们可以在论坛上继续此对话。 最初员额中描述的问题不足以提供更多的建议。

    此致、