This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:关闭内部缓冲器以减少误差

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810970/ads8556-turning-internal-buffers-off-to-reduce-the-error

器件型号:ADS8556

团队、  

我的客户正在为 ADS8556进行硬件设置,并对“基准缓冲器启用”REFBUF_EN (引脚14)感到疑惑:

禁用内部基准缓冲器的示例。

我们想问的问题是,如果通过关闭内部缓冲器,我们可以通过将基准电压直接施加到每个 SAR 的基准引脚来减少误差(以下是推荐配置吗?):

 

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我没有缓冲区中基准误差的任何特定数据。 但是、由于基准驱动四个输入、我认为缓冲器非常重要。 基准输入电流可以很大、并且可以随输入信号变化。 在四个 ADC 的组合负载下、我认为基准的负载调节将是一个显著的误差。  

    我只是简单看一下、在缓冲器关闭的情况下、我没有看到任何有关该器件特性的信息。 我想缓冲器确实是实现良好性能所必需的。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题实际上是我们如何分析哪一个更好。  缓冲器或基准电压的负载调节曲线引入的轻微偏移误差。  由于缓冲器未指定、我们很难在缓冲器周围进行最佳设计权衡。

    然后出现的另一个问题是。  何时/为何禁用基准缓冲器?  他们的示例应用中是否会这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    很抱歉、我没有回复、但我在上周结束时外出了。

    在禁用基准缓冲器的情况下、我无法找到器件的特性数据。 我猜、主要用例是启用基准缓冲器的情况、我没有找到任何实例或用例、没有进行任何进一步的表征。

    我将与其他一些应用工程师进行联系、但我不确定在没有基准缓冲器的情况下使用器件的情况会有多大。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我确实与负责此器件的其他应用工程师进行了联系、但忘记发帖。 他说、如果没有缓冲器、增益误差可能会有一些好处(因为缓冲器会增加一些偏移和漂移)。 但是、他从未对其进行过测试、也从未见过使用没有基准缓冲器的器件的应用。

    最后、该器件不是超精密 ADC。 如果您使用具有良好基准的缓冲器、则可能会有一些降级、但我们没有任何有关该值的规格。 根据基准的驱动能力、几乎肯定会有一些误差的影响。 对于内部基准、我没有任何数据。


    吴约瑟