This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:您可以帮助查看以下原理图吗?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814088/ads1115-could-you-help-check-below-schematic

器件型号:ADS1115

你(们)好  

您可以帮助查看以下原理图吗? 如果有一些错误的连接、请给出您的意见?

I_TOTAL_A_P/I_TOTAL_A_N 为一个输入

I_TOTAL_B_P/I_TOTAL_B_N 是另一个输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、


    对于该原理图、没有太多可评论的地方。 通常、这是一个易于配置的器件。

    我假设输入连接到某个传感器。 如果存在任何输入滤波、我将要查看这一点。 通常、我们会在输入端放置一些差分和共模 RC 滤波。

    对于 ALERT/RDY 引脚、应通过一个上拉电阻器将其连接到 VDD、这与 SDA 和 SCL 线相似。 但是、如果它们不使用此功能、则通过电阻器将其下拉至接地是可以的。

    RB84似乎是一个10欧姆的电阻器。 我通常会使用比1欧姆电阻更小的电阻器。 平均电流可能仅为150uA、但对于数字电路、瞬时电流要大得多。 因此、我将使用低阻抗且电源没有电感连接。


    吴约瑟