This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:我们是否可以将 ADS131A04用于 ECG 信号采样?

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814075/ads131a04-can-we-used-ads131a04-for-ecg-signal-sample

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS1298

尊敬的所有人:

  客户将设计 ECG 产品,ADS1298/94太贵, 我们是否可以使用 ADS131A04来进行 ECG 信号采样?  你能提供建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS131A04不是一个好选择、因为它具有相对较低的输入阻抗-通常只有130kOhm。 ECG 需要高得多的输入阻抗(即>10M)、因此您需要找到一款与 ADS1298类似的器件、该器件具有高阻抗输入放大器。

    您是否考虑过 ADS1x9x 生物电势 ADC 系列中的其他器件? 我们还提供其他通道数更少、分辨率更低的器件、其成本明显低于 ADS1298。 请参阅下面链接的 ADS129x 常见问题解答页面中的产品系列概述。

    此致、