This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC542:TLC1542是否可以低于?

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC1542, TLV2556, TLV2553, TLV2543, TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808012/tlc542-can-the-tlc1542-sub

器件型号:TLC542

我可以在最后一次购买 TLC542时使用有效的 TLC1542进行 SUB 吗?

我不想修改固件、因此'1542需要输出8个良好位、并且它无法获得足够的 SPI 时钟位来输出全部10个位。 (我们不使用引脚19上的 EOC 输出。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newell、您好!

    遗憾的是、TLC1542采样机制需要6个时钟周期才能正确采样、而 TLC542仅需要4个时钟周期(请参阅 TLC542数据表中的第2页、而 TLC1542文档中的图9)。 由于仅应用了8个 SCLK、而 TLC1542只需要10个 SCLK、因此您无法满足采样时间要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图。

    我希望我们可以"短周期"状态机、并得到7或8个有效位、但我想不是。

    是否有关于更换的建议? (我想、如果我们被迫旋转电路板、可能可以对微控制器进行编程、使其像'542那样工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Newell、您好!

    我们还有其他11个通道器件、但它们都是10-12位、并且具有与 TLC1542相似的采样机制、因此您不能对它们进行周期太短。  您能否修改固件以获得另外两个 SCLK 周期?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它不能解决问题。

    这种硬件更改会破坏现场已有的固件。 (我们的客户能够将不同的应用程序加载到我们的硬件中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TLV2556呢? 它似乎提供了相同的引脚排列和8位模式。 我们可能能够修改引导加载程序(在主固件之前运行)、以便在引导时将其配置为8位模式、然后旧固件可以将其视为 TLC542。

    这个看起来很有希望。

    我的备份计划是一次小的电路板旋转和一个模拟 TLC542接口的 AVR 微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Newell!

    TLV2556数据表中的图4确实使其看起来是一种可行的解决方案。  该图仅显示了经过采样周期的4个时钟。  如果您想查看它们是否适用于您的现有固件、我可以让您尝试使用一些示例器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次阅读数据表后、我认为 TLV2556不起作用。 我可能可以在引导加载程序中配置 CFGR2、然后主应用程序不会触摸它、但问题最终是 CFGR1。 看起来、每次单次转换都需要指定两个通道(没问题、与 TLC542相同)、以及输出数据格式。 所有现有固件都会为低半字节传输0、并且似乎会将接口置于12位模式。 被一位泡沫缠住了!

    TLC2543、TLV2553和 TLV2543似乎都共享相同的串行命令结构、因此也没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不好!  抱歉-我也错过了...