This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:借助 SPI 与 DAC 通信

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813987/dac088s085-communicating-with-dac-over-spi-help

器件型号:DAC088S085

大家好、

我对 SPI 非常陌生、可以使用帮助尝试使用此芯片编写 C++接口。

需要哪些信号来设置与芯片的正确通信? 该设置是 Raspberry Pi 3和 Qt 代码。  

主要问题是:

-我需要设置哪些变量?

——我每次交流时是否都需要调用这些函数?

有人有我能看到的任何示例吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的查询。 我无法为您提供 Raspberry Pi 和 Qt 方面的帮助。 但是、我将通用设置放在任何 SPI 驱动程序中、您可以对其进行配置并开始使用一些示例代码:

    SPI 模式:01

    2. CS 极性:低电平有效

    3.速度:任何允许值小于30MHz

    字/数据包大小:16位

    5. CS 类型:按数据包

    请注意、这是一个详尽的列表。 许多驱动器可能并未暴露所有这些驱动器。 因此、只需配置必要的参数并发送 DAC 数据表中提到的数据即可。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师