This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:我是否应该将阻抗接口复制到基准电阻器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813163/afe4300-should-i-replicate-the-impedance-interface-to-the-reference-resistors

器件型号:AFE4300

您好!

我想知道 AFE4300数据表中的这个接口、图12。 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe4300.pdf)

是否需要在基准校准电阻器上复制此接口以实现一致性?

此外、我注意到 AFE4300EVM 的接口中没有直流反馈电阻器。 为什么是这样?

谢谢、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    是的、建议在校准网络中使用相同的接口、因为它可确保激励电流的幅度在人体阻抗和校准阻抗测量之间是相同的。

    用于直流 反馈的外部电阻器可放置在 AFE4300EVM 中串联电容器的顶部。

    此致、

    Prabin