This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883EVM:将 ADS7883EVM 连接到 TMS320C5535

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, ADS7883EVM, ADS7883, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809026/ads7883evm-interface-ads7883evm-to-tms320c5535

器件型号:ADS7883EVM
主题中讨论的其他部件:TMS320C5535、 THS4031

我想将 ADS7883EVM 与 TMs320C5535 DSP 连接。

请建议如何开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7883是 一款用于通信的串行接口。 CS SDO 和 SCLK 引脚需要由处理器驱动、这可以 使用连接器 P2来完成。  《用户指南》的表4 还 提供了 P2连接  

    电源可通过 J2连接器提供、输入信号可通过板载 THS4031使用 J1进行调节 、或通过接线将其连接到 R25上。 如果不希望使用 RC 滤波器、则可以使用 R11将输入信号连接到蓝线、以直接连接到 ADC

    用户指南 中包含原理图和有用信息。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia

    请详细帮助我。 由于我不熟悉 DSP 和接口、我应该如何逐步进行。

    提前感谢您。

    此致

    Atul Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    如果您正在寻找 DSP 的软件支持、我建议您在 DSP 论坛上创建一个新帖子。

    至于硬件、我提供了有关如何启动的信息。 如果您遇到任何问题、或者有具体问题、请在此处评论、我将尝试解决这些问题。

    此致

    Cynthia