This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:启动时无法读取寄存器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811386/ads131a04evm-cant-read-registers-at-startup

器件型号:ADS131A04EVM

好的一天、我刚刚解开了我的评估模块、但我无法使其上的任何内容运行同步不会读取下面附加的寄存器值、这是屏幕截图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯



    很抱歉、上周我没有得到您的回复、但我不在办公室。

    您发送的屏幕截图没有显示、但我想知道出现了什么问题。 对于该器件、启动时应向器件发送解锁命令、以便您能够访问寄存器。 要使用此 EVM、您可以转到"Scripts"选项卡并查找预定义的脚本。 数据速率为8kSPS 的基本启动和基本启动应该各有一个。 这两种方式都可以使器件正常运行、以便您可以与其通信。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您忘记了器件封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,我如何获得信号的输出时序,比如说在8kHz 输出速率下,一次转换需要多长时间

    我需要绘制数据的 FFT

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯


    以8kSPS 的速率运行时、数据每125us 输出一次。 数据周期应准确。

    如果我正确地记得、ADS131A04EVM GUI 不能处理 FFT。 但是、您应该能够将数据保存到文件中、然后自行处理 FFT。 如果您需要处理 FFT、可以通过数据转换器部分中的 ADC FFT 处理将数据导入到模拟工程师计算器中并运行 FFT。

    您可以从此处获取模拟工程师计算器:

    www.ti.com/.../ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    因为它是由 LabVIEW 构建的、所以下载的时间很长。 但是、它中还有很多额外的东西。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph,他为我们提供了有关如何对电路板信号进行功率频谱密度分析的任何指导。

    谢谢 Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我错过了您对该帖子的后续行动。

    抱歉、我没有任何关于从电路板获取功率频谱密度的指针。 我的理解是、您可以使用 FFT 的平方来获得 PSD 的估计值、但这不是我的专业领域。

    吴约瑟