This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:硬件中的起搏信号检测

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813646/ads1299-4-pace-detection-in-hardware

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1298

由于 ADS1299具有更好的噪声额定值、我打算将其用于 ECG 应用。

由于 IS 芯片更适合 EEG 应用、因此它中没有特定于 ECG 的硬件功能、如预期的 WCT、起搏信号检测。

但是、对于硬件起搏信号检测、我找到了文档"使用斜率检测的硬件起搏信号"。 它显示了一个电路、如下所示:

尽管这些标准要求在每个引线上测量起搏信号检测、因此从其外观来看、所有通道上都需要该电路。

我在 ADS1298数据表中看到了类似的方框图、其中起搏信号缓冲器都是由偶数通道和奇数通道馈送的。 要在 ADS1299外部执行此操作、需要相当多的电路。

我是否正确推断了这一点?

我也看到在阅读另一篇有关起搏信号检测的帖子后、用户写了检测到的起搏信号幅值很低、所以上述电路可能有改进的余地。

当然、要了解所有这些内容、可以使用 ADS1298、它具有内部起搏缓冲器、但我想使用 ADS1299、并在外部硬件中实现 WCT 和起搏检测。

如果有更好的方法来实现这一点、我想在这里听取专家的意见、尤其是从减少芯片数量的角度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    是的、您需要一些额外的电路来使用 ADS1299实现上述硬件速度检测电路。 您主要需要一些放大器将差分输入信号转换为单端信号。 您必须在 PGA 输入(即 ADS1299器件之外)之前连接差分至 SE 级、这可能需要额外的增益。 这与 ADS1298实现此功能的方式不同、因为差分输入首先由 PGA 增益、然后转换为单端输入、然后在两个 PACE_OUT 引脚之一上输出。

    还需要添加 WCT 放大器、三个初级电极各一个。  

    因此、虽然这一切都可以通过分立方式完成、而且有些专家做得很好、但我建议首先确定 ADC 噪声性能的改善是否真的值得放弃 ADS1298的功能。

    此致、