This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:电源电压、在2至5.5V 之间变化

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813914/ads1115-q1-supply-voltage-vary-between-2-and-5-5v

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1115

 您好,

ADS1115的电源电压是否在2至5.5V 之间变化以任何方式影响我的 ADC 采样?

它是否会导致针对相同的 AD 样本测量基准电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、


    如果您查看数据表中的典型特性曲线、您可以看到、增益误差和失调电压会随电源电压的变化而发生一些小的变化。

    在使用小型电源和大型 FSR 范围时、运行不应有任何重大变化。 例如、您可以使用电源电压为2V 且 FSR 范围为±4.096的器件。 但是、输入运行时不应超过 GND=0V 和 VDD=2V。 在这种情况下、输入被限制在满量程范围的一半以下。

    FSR 为±4.096V 时、基准电压仍然很小。 您可以将该基准视为电容增益为4倍的1.024V 基准。


    吴约瑟