This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:Arduino:SPI 通信协议代码示例

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813910/ads1278-arduino-spi-communication-protocol-code-example

器件型号:ADS1278
Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro

尊敬的社区:

您是否也可以通过邮件向我发送以下问题的代码示例:

e2e.ti.com/.../736388

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    源代码现在包含在 ADS1278EVM-PDK-SW 插件中。  如果您的计算机上尚未安装此软件、您可以在 ADS1278EVM-PDK 主网页的"立即订购"部分下找到指向此软件的链接。

    下载并安装后、您将在以下目录中找到源代码:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用