This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2510:解码曼彻斯特编码信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303E2510, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813859/amc1303e2510-decoding-a-manchester-encoded-signal

器件型号:AMC1303E2510
主题中讨论的其他器件: ADS1202

您好!

我目前正在其评估板上测试 AMC1303E2510。 我获得了一个10MHz 连续位流、我必须将其转换为16位字、并最终返回到模拟值。  

据我了解、位流的抽取和滤波必须在数字滤波器中完成。 我是否可以使用现有的 Σ-Δ ADC 数字滤波器代码库、以便我不会从头开始?

此致、

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是的、没错、来自 AMC1303E2510的位流将通过数字滤波器发送。  您是否希望使用我们的 C2000控制器之一或 FPGA 实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的留言。 我将首先在 FPGA 中实现滤波器。

    最棒的

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佐伊!

    我们提供了一些实现 Sinc3滤波器的示例 VHDL、您可以在此处的 ADS1202参考设计工具文件夹中找到这些示例:

    向下滚动到底部、查看 VHDL。  许多 FPGA 供应商还提供了示例、说明如何在需要时执行曼彻斯特解码。