This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:DAC60501是否可以支持 I2C 输入和输出25KHz 方波输出?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC5571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812404/dac60501-may-dac60501-can-support-i2c-in-and-output-25khz-square-waveform-output

器件型号:DAC60501
主题中讨论的其他器件: DAC5571

你(们)好,先生  

DAC60501是否可以支持 I2C 输入和输出25KHz 方波输出?

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC60501支持高达1MHz SCL 的快速加模式 I2C。 该接口需要为每个更新进行4字节传输、包括 ACK 位、这将是一个36位传输。 频率为1MHz 的36位可提供27.77kHz 的最大更新速率、因此 I2C 模式下的最大方波频率 为~13.9kHz。

    此应用需要12位分辨率、还是10位或8位也可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。

    8位也是可以接受的。 哪个具有 I2C 接口的 DAC 可以支持25KHz 方波输出?

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    我们需要将讨论的这一部分脱机、因为目前 NDA 会对其进行保护。 是否可以通过注册 myTI.com 帐户时使用的电子邮件地址联系您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    我们是否可以再次检查是否有其他器件可以支持而无需 NDA 请求?

                                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    对产品系列进行更深入的了解后、DAC5571可能会为您提供支持、因为这两个器件均提供3.4MHz 高速 I2C 功能、并且首次写入后的所有更新均可使用18个时钟周期的更新例程执行。 在 I2C 时钟速度超过3倍和将更新所需的时钟数量减半之间、您可以实现高达94.44kHz 的方波。