This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:校准、不同范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813769/ads8684-calibration-different-ranges

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: ADS8688

您好!

我们在其中一个设计中使用 ADS8684。 对于 所有模拟输入和所有范围、我们需要填充0.1%的精度。
因此、我们计划在软件中校准输入。

我们在 AIN_XP 和 AIN_xGND 引脚上使用额外的1k Ω 电阻器。

我们是否必须使用 不同的校正值校准所有范围、或者 在切换范围时偏移和增益误差的大部分是否保持不变?

谢谢、此致、

Patrick