This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:DAC081C081是否可以支持 I2C 输入和输出25KHz 方波输出?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC081C081, DAC081S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813786/dac081c081-may-dac081c081-can-support-i2c-in-and-output-25khz-square-waveform-output

器件型号:DAC081C081
主题中讨论的其他器件: DAC081S101

你(们)好,先生  

DAC081C081是否可以支持 I2C 输入和输出25KHz 方波输出?

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的查询。 DAC081C081的稳定时间最大为4.5us、在1MHz 时钟频率下、I2C 帧长度将小于35us。 这将使 I2C 更新速率略高于25kHz。 但问题是、如果总线上有多个器件、在 I2C 中获得1MHz 时钟频率可能是一个挑战。 最好根据您的要求使用 SPI 器件。 例如、您可以使用 DAC081S101。

    但是、如果您需要简短的答案、则可以从该部件获得25kHz 输出。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师