This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:ADC081C021电路检查

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813224/adc081c021-adc081c021-circuit-check

器件型号:ADC081C021

你(们)好,先生  

I2C 将通过隔离器和电平转换器、然后进入 CPU。

对于我们的电路、应用是24V 分压为 VIN

需要调整电阻器件?

地址是否应为1010100?

电路中是否需要其他注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过这种组合、输入电压为2.18V、处于输入范围内。 如果该电压足以满足您的应用需求、则分压器看起来不错。

     您似乎正在使用 ADC081C021 SOT-06、您列出的地址适用于此器件。

    您的原理图看起来不错。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复~

                                      令人很烦