This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812461/ads114s08-ads114s08

器件型号:ADS114S08

您好!

我计划将 ADS114s08作为远程温度监控器使用、该热敏电阻分布在工业机器 中、距离(<1m)。

我将使用以下拓扑:

我的问题是:

1) 1)您是否建议在 A/D 输入端添加保护器件(以抑制尖峰)?

2) 2)如果是、您建议使用哪种类型的器件、这样它对测量的影响最小?

谢谢、

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    欢迎来到 E2E 论坛!  这并不一定是一个容易回答的问题、因为我对操作环境一无所知。  我可以猜测可能存在一些 EMI 问题。  但是、如果您将器件放置在输入路径上、则如果器件容易漏电、也会产生误差。

    大多数热敏电阻具有相对较高的阻抗、这意味着使用的电流可能很小。  因此、一般而言、噪声可能是一个问题。  您可能需要在 IDAC 源极引脚处添加肖特基二极管、以防止大电压尖峰驱动回 ADS114S08。

    就输入引脚而言、您只需添加保护 ADS114S08免受损坏所需的保护。  您主要需要确保不超过10mA 的电流流入输入引脚。 这需要将最大输入电压限制为特定电压、并在输入路径中使用电阻来限制过压条件下的电流。

    输入保护可以包括下图所示的以下任何一种或全部功能。  我强调器件应具有低泄漏。

    从左到右、有 TVS 二极管(例如 TI TVS 双向系列)后跟铁氧体、电阻和二极管阵列(例如 BAV199、与高泄漏的 BAT54相比、泄漏较低)。  右侧是针对噪声和抗混叠的正常 RC 滤波。  选择的组件和值取决于可能发生的条件。  布板空间和成本通常会限制可放置在 PCB 上的器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的详细回答、我主要关注 EMI 注入噪声。

    关于二极管阵列(例如:BAV199)、我是否可以依靠 ADS114S08内部集成二极管 来实现这种保护、请参阅以下内容:

     或者您建议也添加末端二极管?

    谢谢你。

    此致、

    Ohad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我强烈建议使用某种形式的外部瞬态保护。  遗憾 的是、ADS114S08内的 ESD 二极管主要用于在运输和制造过程中提供器件处理保护。  这些 ESD 单元不用于处理高瞬态电流/电压。  ESD 额定值显示在数据表的第7.2节中。  EMI 瞬态很可能会远高于 ADS114S08的额定值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我理解、非常感谢您的建议。

    此致、

    Ohad