This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:关于信号源电阻

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813345/ads1015-about-the-signal-source-resistance

器件型号:ADS1015

大家好、

   我对信号源电阻值有疑问。

    我的客户正在考虑的电路如下。


    总6.9MΩ 阻抗(10MΩ Ω// 22MΩ Ω)为 Ω。
    就我计算出的压降误差而言、如果信号源电阻为3.3kΩ Ω 或更低、
    它将为1LSB (=3mV)或更低。

  Q1)我相信、如果信号源电阻为1.5kΩ Ω 或更低、
         即使考虑到这种变化、压降误差也将小于1LSB
         输入阻抗。
 
         我的想法是否合理?

         注意:从以下过去的帖子中、我知道您没有提供最小值或最大值、
                 但我想知道有效性,即使你不能确保它的有效性。

         e2e.ti.com/.../656664
 

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      很抱歉、我忘记连接电路了。

    e2e.ti.com/.../Current-circuit.xlsx

    此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本-圣

    是的、您的计算是合理的。 基本而言、源的输出阻抗应小于 ADC 输入阻抗的1/2048、以实现一位误差。 对于正满量程等效值、这将是1 LSB。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wu-San,

      感谢您的快速回复。

      我将与我的客户分享您的回复。

      此外、我建议在 ADS1015之前使用缓冲器电路
      因为能够形成抗混叠滤波器的优势
      以及配置低输出阻抗。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto