This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7043:ADC 功耗和器件损坏。

Guru**** 2680825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813267/ads7043-adc-power-consuming-and-device-damage

器件型号:ADS7043

您好!

我正在使用12位 ADC ADS7043 IC、因为我正在测量电流 AVDD+DVDD、但它消耗的电流超过10mA。

输入电源电压为1.8V (AVDD 和 DVDD)。

输入 AINP=0.3V

输入 AINM=0.9V

SCLK = 1MHz

SDO 布线电容为5pF。

损坏芯片的问题原因是什么。  

该芯片具有低功耗器件?

那么什么是电流 I_AVDD? ,I_DVDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太确定我是否理解正确。

    当器件以 SCLK 1MHz 运行时、电源上的器件一起拉入10mA。

    可能会损坏器件。  以下摘自数据表、其中显示最大预期 I_AVDD 为260uA。

    电力线上是否还有其他东西? 您是否会分享您的原理图以进行审阅?

    此致

    Cynthia