This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ECG 和呼吸信号出现问题、#39;s

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813397/ads1292r-problem-with-ecg-and-respiration-signal-s

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

我设计的电路与 ads1292r EVM 中的电路类似、并且我已经建立并验证了 SPI 通信(STM32F407VG 和 ADS1292R 之间) 并且测试信号工作正常。 系统使用3个电极 (RA、LA、RL - www.ti.com/.../slau384a.pdf   ;图48。 ECG 电缆图)和电路设计为获取 ECG 和呼吸。 我一直在获取 这两个信号。  

呼吸信号:

ECG 信号:

原理图:

初始化:  

 my_ADS1292_WRITE_register (REG_CONFIG1、0x02);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_CONFIG2、0xA0);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_LOFF、0x10);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_CH1SET、0x09);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_CH2SET、0x00);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_RLD_SENS、0x00);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_LOFF_SENS、0x00);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_LOFF_STAT、0x14);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_RESP1、0xEA);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_RESP2、0x03);
 my_ADS1292_WRITE_register (REG_GPIO、0x00);

您能帮助解决问题吗?

谢谢、

N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nika、

    您将向器件的输入施加什么信号?  

    您是否能够清楚地读取正弦波?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的快速响应!

    在设备的输入端、我使用多参数患者模拟器(Netech、MiniSim 1000)应用模拟 ECG 信号。 我故意使用 ECG 模拟器来了解退出所需的信息。 我没有获得与输入相同的输出。

    我没有尝试得到的正弦波。

    我从 ID 寄存器获得了一个测试信号。

    谢谢、

    镍镉电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下初始化:

    my_ADS1292_WRITE_register (REG_CONFIG1、0x02);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_CONFIG2、0xA0);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_LOFF、0x10);

    my_ADS1292_WRITE_register (REG_CH1SET、0x00);

    my_ADS1292_WRITE_register (REG_CH2SET、0x00);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_RLD_SENS、0x00);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_LOFF_SENS、0x00);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_RESP1、0xEA);
    my_ADS1292_WRITE_register (REG_RESP2、0x03);

    我用一次性电极测量自己、接收到的信号为:

    RESP 信号:

    ECG 信号:

    DATA.txt:

    info.TXT:

    仍然很差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nika、

    中的 y 轴单位是多少?  

    测试信号看起来很干净。 您有布局图吗?  

    您是否有输入 ECG 信号的图片? 我问的是使用正弦波、因为在可识别信号上发现问题要容易得多。 我不知道您的 ECG 仿真器在器件中输入了什么、因此我不确定是否会出现尖峰。

    如果您增加增益和采样率、会发生什么情况?