This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:低频运行

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813509/afe5809evm-low-frequency-operation

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5809

尊敬的 TI:

     我们最近已开始为相应的测试准备评估模块(AFE5809evm + TSW1400evm)。 必须强调的是、我们将执行频率为40KHz 的测试、为了将这些回波数字化、仔细阅读文档(使用 AFE5809的声纳接收器路径子系统参考设计)、更具体地说、文档的5.3点、我们发现需要3个步骤。

   这些步骤的第2点和第3点尤其存在疑问、更具体地说、第2点要求通过 REG 51 [4]="1"禁用 PGA 积分器、该配置将通过 SPI 完成? ,因为我还了解到,如果使用 SPI,则必须禁用 USB 模式,您将无法使用 GUI。

  我们同意第3点直接位于您的配置 GUI 中。 我是对的吗?

   最后​​、我们提到了几个电容器和一个电阻值、为了避免出现问题、您的答案非常重要、​​这些值是否应该在模块中更改? 必须添加要替换的电容器(C_INPx、C_INMx、C_ACTx)以及50欧姆的电阻(R77、R65、R66、R67、R68、 R69、R70、R79)、我对吗?

  最后添加5.3的图像、以便更实用。

感谢您的帮助、因为我们必须具备足够的安全性和知识、以免损坏我们的模块。
  
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    2和3都是 GUI 设置的更改。 使用 SPI 时、我不会按照您的推理禁用 USB 模式。

    在 EVM 中、器件 AFE5809是由 USB 芯片 FT245RL 控制的 SPI。

    关于#1、C_INPx 和 C_INMx 电容器必须更换为1uF。 C_ACTx 已经具有1uF 电容器。

    替换50Ohm 终端电阻器是可选的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请原谅我没有正确表达自己、您已经回答了我对#2和#3步骤的疑问。

    非常感谢!