This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:ADS8320输入电压中的大毛刺脉冲

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810338/ads8320-about-big-glitches-in-vin-of-ads8320

器件型号:ADS8320

尊敬的支持团队:

客户正在使用具有以下 sch 的 ADS8320 (与 AD7683共用同一个电路)。  他们发现 Vin 引脚上存在接近1V 的干扰、该干扰具有与 Cs 信号相同的周期。   输入与前一级断开。 采样率为10kHz、Vref 为2.5V。 我检查了 sch、似乎只有去耦电容器与我们的建议的 sch 不匹配、这是否是一个问题? 还有其他可能的原因吗? 太多了!

Vin 处的 CS 和干扰检测:蓝色是 Vin、黄色是 CS。

CS&CLK 时序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    感谢您对 ADS8320的支持。

    我假设/CS 信号以某种方式耦合到接地层、接地层随后通过25k 电阻连接到 IN+。 客户能否移除该电阻器(R152A3)进行确认?

    数字输入信号上使用电阻分压器的原因是什么? 客户是否使用这些组件执行电平转换? 这可能会导致接地产生非常大的噪声、并耦合到输入和电源引脚上。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复! 对于在 sch 中标记为"True"的组件、它不会焊接在 Real brd 中。  因此、R152A3实际上没有焊接。  

    对于这些数字分频器、是的、它用于电平位移。  客户已删除这些下拉列表、问题仍然存在。

    我问过他们使用外部电源供电和电压基准、但没有改进。

    下面是布局信息、黄点是 第一个引脚。 请帮助检查您是否能找到一些东西。  还有其他建议吗?  

    太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vera、

    感谢您提供布局。  

    电路板上的接地是如何连接的? 是否有内部接地平面?

    [报价用户="Vera Maa"]客户已删除这些下拉列表,问题仍然存在。

    似乎只有 CS_N 的下降沿会影响输入电压。 这似乎表明当启用接口时、VDD 电流会突然增加。 我们应尝试删除尽可能多的可选 VDD 或 GND 连接。

    请确认以下所有下拉/上拉电阻器目前均已移除:

    1. R150A3 (断开输入电路)
    2. R152A3 (IN+/-)
    3. R158A3 (CS_N)
    4. R160A3 (DCLOCK)
    5. R165A3 (DCLOCK)
    6. R179A3 (DOUT)
    7. R206A3 (VREF)

    此外、尝试将铁氧体磁珠与 VDD (L37A3)串联。

    在进行这些修改后、分别探测 IN+和 IN-并让我知道结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复!

    接地端从 PIN3、4通过过孔连接到第二层 GND 层。

    是的、移除了这些电阻器、而且在使用外部电源时、铁氧体磁珠也会短路。 但这种现象仍然是一样的。 您是否有机会帮助检查 EVM 以查看是否存在相同的问题?  我们还在应用 Eva、但尚未收到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    这种干扰可能是由输入采样引起的。 在+IN 信号路径上是否有电容? 驱动"VOLTGE_LPDETCET1"的是什么?

    通常、输入之间有一个电容器、用于在采样期间提供瞬时电流。 客户能否尝试安装一个1nF 电容器来代替 R152A3? 然后、安装 R150A3并将+IN 引脚驱动至已知的直流电压。 如果有一个放大器驱动该输入、您可能需要将 R150A3从0欧姆更改为10 - 100欧姆以保持稳定性。

    此致、