请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98640QML-SP 大家好、
我们的客户正在为 LM98640QML-SP 寻找 IBIS 模型。 我们是否有此器件的模型?
如果我们没有、您能否为我们提供客户可以使用的替代模型或等效电路?
我们非常感谢您提供任何意见。 非常感谢您的参与。
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户正在为 LM98640QML-SP 寻找 IBIS 模型。 我们是否有此器件的模型?
如果我们没有、您能否为我们提供客户可以使用的替代模型或等效电路?
我们非常感谢您提供任何意见。 非常感谢您的参与。
此致、
Jejomar
您好!
遗憾的是、由于资源限制、我们无法为 LM98640QML-SP 创建 IBIS 模型。 但是、之前的 E2E 帖子解决了同样的问题、并提供了可用于建模目的的同类器件。
谢谢
Christian