This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:在新设计中考虑使用此器件

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808098/ads1278-sp-considering-this-part-for-a-new-design

器件型号:ADS1278-SP

下午好!

我正在考虑在我正在进行的新设计中使用此器件。  遗憾的是、该器件的 TID 为75krad、该任务的目标 TID 为100krad。  我回到这个器件、因为它具有我发现的该系列器件的最高电离辐射总剂量率。  

是否有任何文档可以描述此器件的验证方式?  是否有任何计划进一步验证高达100krad 的此器件?

我正在考虑将该部件用于遥测板、我们有很多低频/直流遥测点、我们希望这些点的跟踪精度在高精度范围内。  Σ-Δ ADC 可以很好地满足这一需求。  该任务的目标位置是 土星系统中的 Enceladus 月亮。  

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    ADS1278-SP 的辐射报告可从 TI.com 上的产品文件夹中获取。  下面是 TID 报告的链接、该报告描述了测试。

    http://www.ti.com/lit/rr/sbak008/sbak008.pdf

    不过、我只是注意到数据表中的状态为75krad、但报告是初步报告、状态为50krad。  我将咨询辐射团队、了解是否有最终报告。  然而,公布的报告描述了测试方法。

    谢谢

    Christian

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到辐射小组关于这个问题的澄清。  我将继续努力澄清问题,并在我知道一些事情后通知你。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与辐射团队确认、对于发布的报告、50krad 是 TID 性能。  在75krad 暴露条件下、这些器件仍可正常工作、但在退火时间之后仍能正常工作。  另一批样本正在75krad 条件下重新测试。  我们预计这项测试将在大约8周内完成、之后不久将发布更新的 TID 辐射报告。

    谢谢

    Christian