This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:输入的预放大。

Guru**** 2823975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813314/ads1293-pre-amplification-of-input

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件:INA128

是否有办法使用 INA128或 AD620为 ADS1293的输入提供预放大、因为3.5的可用增益不足以满足我的应用需求。 是否有任何可供参考的电路、因为我不知道如何到达公共接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadar、

    我不知道用于此特定应用的任何参考电路、但我们通常不建议在 ADC 之前具有额外的增益级、因为它会在测量中引入不必要的噪声。 请记住、OPAMP 的输入参考噪声将乘以其增益、然后被 ADC 看到。 在 SNR 方面、在测量中添加此噪声通常不值得在较大的满量程范围内进行权衡。  

    本应用手册不适用于 ADS1293、但它可能有助于您了解如何偏置输入信号: http://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf