This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688:有关 TI 设计的问题(TIDU365B)

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, TIDA-00310, TIDA-00118, TIDA-00119, TIDA-01333, TIPD164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811494/ads8688-ads8688-question-about-ti-design-tidu365b

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: TIDA-00310TIDA-00118TIDA-00119TIDA-01333TIPD164

尊敬的专家:

我们找到了 TI 参考设计- TIDU365B、这与我们的应用类似。

但这里有一个与电流输入相关的问题。

在本设计中,我们可以测量输入范围为以下值的电流:-

1、0 - 20 mA

2. 4 - 20 mA

我的问题是,我们是否可以将其用于+-20mA 的电流输入范围??

如果没有、那么我们如何为此设计设置此输入范围。

请为此建议一些技术文档。

此致、

Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADS8688可接受双极输入电压、因此如果您在+/-20mA 输入下使用250Ohm 分流电阻器、则会为 ADS8688创建+/-5V 输入、该输入可在 ADS8688的+/-5.12V 双极输入范围模式下接受。

    我们在 Siemens 模块之外看不到+/-20mA。  您将与什么连接以产生+/-20mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zeeshan

    ADS8688可用于测量具有多个范围的正负输入。

    您可以使用电阻器、以便在最大电流时、分压器上的输出处于 ADC 范围内。

    双极直流输入通常用于电网传感器应用。

    您可以在 TI 参考设计上查找参考设计、TIDA-00310可能是一个很好的参考。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    ADS8688 可用于测量具有多个范围的正负输入。

    但在您的设计中、如文档编号:- TIDU365B 中所示

    有一个光耦合器 TLP3123 (F)与200 Ω 分流电阻器串联。

    那么、如果我们希望具有+-20mA 的输入范围、是否需要对其进行更改?

    如果是、请为此提供一些低成本替代方案。

    我的问题是否正确?

    此致、

    Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zeeshan

    ADS8688 可用于测量具有多个范围的正负输入。

    您可以使用电阻器、以便在最大电流时、分压器上的输出处于 ADC 范围内。

    双极直流输入通常用于电网传感器应用。

    您可以在 TI 参考设计上查找参考设计、 TIDA-00310 可能是一个很好的参考。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    ADS8688 可用于测量具有多个范围的正负输入。

    但在您的设计中、如文档编号:- TIDU365B 中所示

    有一个光耦合器 TLP3123 (F)与200 Ω 分流电阻器串联。

    那么、如果我们希望具有+-20mA 的输入范围、是否需要对其进行更改?

    如果是、请为此提供一些低成本替代方案。

    我的问题是否正确?

    注意:-+-20mA 输入由电网侧的一些换能器提供。

    这是我们的要求。

    此致、

    Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeeshan

    光耦合器用于使输入通用、这意味着它可以测量10V 输入或20mA 电流。

    如果您需要优化成本、并且连接到专用的20mA 输出传感器、只需移除光耦合器即可工作。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    我们需要电压和电流输入、它应该是软件可编程的。

    我认为对于电流输入、光耦将能够重新连接200欧姆电阻器。

    但对于电流输入+-20mA、光耦只能在一个方向上工作。

    我们需要将电流输入设置为+-20mA 作为输入之一。

    此致、

    Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zeeshan

    提出的牵引问题包括

    所需的隔离、然后  

    输入通道数和隔离拓扑(隔离组或通道)

    您必须根据自己的要求设计交换机、并且可以采用多种方法。

    如果需要隔离、TI 建议使用 数字隔离器+ MOSFET 进行开关。  

    如果您要查看通道隔离式设计、添加隔离式电源将增加系统成本。

    请探索可用于优化成本的其他简单方法。 您还可以联系您当地的 TI 销售人员。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们只需要分组隔离、而各个通道可单独配置为电流和电压。

    外部 ADC 将通过隔离式收发器 IC 与控制器隔离。

    因此 、对于这一" TI 建议的方法是使用 数字隔离器+ MOSFET 进行开关"

    您能否为此提供任何参考说明、以便在通道配置为电流输入时、我们可以读取+-20mA 的电流。

    此致、

    Zeeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zeeshan

    对分组隔离的需求将简化设计。

    可以使用数字隔离器来控制开关和接口。

    请参阅以下内容、注意我们可能没有完全符合您要求的解决方案。

    TIDA-00118

    TIDA-00119

    TIDA-01333

    TIPD164

    要获得更好的覆盖范围、请关闭此主题、并根据需要使用具有 +-20mA 输入的基于平铺 ADS8688的直流模拟输入模块启动新主题  

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持。

    我将查看您建议的文档。

    此致、

    Zeeshan