This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:可以从*命令行*运行 ADCPro,或者在命令行上执行相同的功能?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811342/ads1675ref-possible-to-run-adcpro-from-command-line-or-somehow-do-the-same-functionality-on-the-command-line

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1675

ADCPro 是一款用于控制 ADS1675REF 等 TI 卡的出色 GUI 应用。

如果您想通过 Python 脚本管理 TI 卡、该怎么办?

ADCPro 是否提供文档或以某种方式绕过 GUI 并执行操作的功能

命令行?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    ADCPro 中无法通过脚本接口控制 ADS1675REF。  这是一个封闭系统、仅用于演示 ADS1675的性能、并提供实现数据表规格的示例原理图和电路板布局。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    ADCPro 没有脚本编写接口、但您是否有任何建议、告诉您如何从 ADCPro 及其 ADS1675REF 驱动程序中提取一些内容、以便在命令行中执行我想要的操作?

    代码肯定在那里的某个位置!?

    如果其他人希望使用脚本中的 ADS1675REF 等硬件、该怎么办?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们没有任何其他可以提供的代码。

    大多数用户将使用评估板来测试具有定制模拟前端和基准的器件。  它还可用于验证外部电源噪声要求。

    对于完整的系统级开发、通常设计具有目标主机处理器或 FPGA 的定制电路板设计。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对于完整的系统级开发、通常会设计具有目标主机处理器或 FPGA 的定制电路板设计。"

    请原谅我的无知、但"定制电路板设计"是什么意思?  您是不是指制造

    是否修改了 TI 电路板?  (我知道有人将此 TI 电路板更改为使用2个通道、而不是1个通道。)

    但是*当 TI 未提供需要下载的二进制文件的详细信息时,他们如何*才能实现这一点

    连接到板载 Opal Kelly XEM 组件?  我看到 ADCPro 驱动程序目录中有一些二进制文件、但 TI 没有

    提供有关如何针对这些二进制文件进行编程的文档。   

    我想我很困惑人们如何超越 ADCPro 应用进行完整的系统开发而不进行任何操作

    TI 提供更多支持。  也许我缺少什么?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我对定制板的引用是您自己 的板设计、而不 是 TI 评估 板。  

    基于 ADCPro 的 TI 评估板 可在模拟侧进行某种程度的修改、包括输入驱动器、基准和电源。  对于数字端、它 旨在用作 一个闭合系统、使您能够评估  器件的模拟性能。  您将需要 使用自己选择的处理器或 FPGA 设计自己的电路板和代码。

    此致、
    Keith