This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:3.84GHz +/- 250MHz 时的性能

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812870/dac38rf82evm-performance-at-3-84ghz---250-mhz

器件型号:DAC38RF82EVM

客户希望使用 DAC38RF8x 生成3.84GHz +/- 250MHz (总带宽为500MHz)输出。 您能不能帮助捕捉图解-无论是否启用反向正弦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我需要更多详细信息、例如数据速率、频段、如果有客户感兴趣的特定测试模式。 给我发送一封电子邮件进行讨论。

    谢谢、

    埃本