This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82

Guru**** 2932600 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812020/dac38rf82evm-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

我在生成(采用 DAC38RF82 EVM 的 TSW14J56) CF (中心频率)=3.8GHz 和 BW = 400MHz o/p 时遇到问题、看到一些下降大约3-4dB。请帮助您降低压降????

什么应该是噪声 foor 输出???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkumar、

    如下所示启用反向正弦校正滤波器、以补偿部分压降。 确保将 HSDCPRO 中的基带数据回退约3.1dB、以避免饱和:

    有关不同条件下的 NSD 值、请参阅 DAC38RF82数据表第15页。

    谢谢、

    埃本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了上述步骤.. 但不起作用。 LFM 模式的最大值和最小 值应该是多少?

    共享  文件模式 TSW 文件格式或 CSV 以生成 LFM=400MHz 的 DAC 配置 LMF=841  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -最大值:+32767

    -最小值:-32767

    -数据应按如下方式格式化为4列:

    DACA-I 数据、DACA-Q 数据、DACB-I 数据、DACB-Q 数据

    -行数应为512的倍数

    -您可以在中查看示例 csv 文件 \Test Files\single_tone_cmplx_32768_250MSPS__BW_25.1MHZ.csv

    谢谢、

    埃本