This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入保护

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813151/ads1298-input-protection

器件型号:ADS1298

您好!

我们在 ECG 上使用 ADS1298IPAG、我有一个与输入保护相关的问题。  

ECG 应能够承受除颤器脉冲、这将导致输入保护大约10V/30ms。

该电压可能出现在 ADS1298模拟输入上、通过470Ohm 电阻器。  

ADS1298由3.0V 电源供电、因此每个输入产生的电流约为14mA。

如何了解电流的绝对最大额定值、是针对每个输入还是针对所有输入? 瞬时有多长时间?  

支持14mA+tcols x 输入数吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您发帖。

    在绝对最大额定值表中没有对"瞬时"的含义进行严格定义、但最安全的假设是输入绝不 会出现高于100mA 的输入电流。 即使是最短的超出此额定值的情况也会对器件造成永久损坏。

    在内部、ESD 二极管将钳位到 AVDD + 0.3V 左右。因此、您对每个输入上预期输入电流的基本计算结果听起来正确(14V - 3.3V)/470欧姆= 14.3mA。 但是、不应依赖内部 ESD 二极管来提供输入电压保护。 最好使用外部二极管将引脚上的电压钳制在绝对最大额定电压(5.5V)以下。  

    此致、