Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
您好!
我们在 ECG 上使用 ADS1298IPAG、我有一个与输入保护相关的问题。
ECG 应能够承受除颤器脉冲、这将导致输入保护大约10V/30ms。
该电压可能出现在 ADS1298模拟输入上、通过470Ohm 电阻器。
ADS1298由3.0V 电源供电、因此每个输入产生的电流约为14mA。
如何了解电流的绝对最大额定值、是针对每个输入还是针对所有输入? 瞬时有多长时间?
支持14mA+tcols x 输入数吗?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo