This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543-EP:ADC 似乎跳过了整个 ADC 范围的某些报告区域。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543, TLC2543-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/808105/tlc2543-ep-the-adc-appears-to-skip-over-some-reported-regions-of-the-overall-adc-range

器件型号:TLC2543-EP
主题中讨论的其他器件:TLC2543

你好。

我正在使用 TLC2543来测量温度传感器提供的输出电压(即相对缓慢变化的信号)。 我提供一个频率为2.5MHz 的外部时钟。 我已将器件配置为12位输出数据长度、MSB 优先和单极。 此外、我一直将芯片选择保持在低电平(不会在样本之间发生 CS 失效)。

在查看温度图时、温度(由 ADC 计数报告)似乎避免了整个范围内的某些小频带、选择立即向上舍入或舍入为高于或低于这些频带的优选值。 这些频带在大小(2到3位)上看起来大约为4到8个 ADC 计数,并出现在整个范围的几个点上*。

为了找到这种行为的来源、使用精密电压源替换了温度传感器、这使我能够在其整个输入电压范围内的任何点评估 ADC。 波形发生器具有足够的分辨率、能够有效地"拨入"任何所需的输出 ADC 计数。 使用连接到 TLC2543 "数据输出"引脚的示波器观察输出 ADC 计数(并直观地对值进行解码)。

作为一项测试(从系统中移除温度传感器)、我将 ADC 置于精密基准电压、然后缓慢增大电压、查找导致的 ADC 计数跳过4个或更多二进制值的实例。 我发现此类区域为2.97伏。 在2.972伏时、ADC 报告了二进制值"100110000111"。 电压增加几 mV 后、出现的下一个 ADC 值为"100110001011"(即 ADC 先前报告的值中的4个 ADC 计数)。 在两者之间的点、ADC 将在这两个值之间振荡。

将电压拨回2.972V、ADC 恢复报告"100110000111"。

这里的重点是、ADC 完全避免了这两个报告值之间的4个二进制值。  在30秒内观察到这种行为、此后测量停止。

在本例中、2个 LSB 一直处于高电平。 然而、当输入电压上升(或下降至距离2.972V 足够远的其他值时、2个 LSB 开始按预期转换。

*这些频带似乎相隔64个 ADC 计数。

导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天回到办公室、收到了您关于 TLC2543-EP 的查询。  我会在第二天半的时间里给您一个回复。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    感谢您对此进行深入研究。  我将关注您的回答。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian。

    您是否有能够在何时回复我有关此问题的估计?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    很抱歉-我休假了一周、忘记通知您延迟了。  让我检查一下开发团队是否对问题有了任何见解。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    开发团队正在寻求原理图。  您是否能够提供此功能?

    "这听起来像是丢失了代码、因此这可能是部件、也可能是它们驱动它的方式、或者可能是参考问题。  询问接口的原理图、我们可以从那里找到。"

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我要对它进行研究。  获得"是"/"否"所需的时间比预期的要长一点、并且有人谈到潜在的 NDA。  我会在它到达时向您提供哪些信息。  感谢您的耐心等待。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、我将把这个问题交给我们的硬件工程师。  我已向他们发送电子邮件、并复制了您和 TI 客户经理(Brad)、后者是我公司的 TI POC。

    感谢您的支持。