This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:参考源代码和回避计算

Guru**** 2767975 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812578/afe4300-reference-source-code-and-formusal-calculation

器件型号:AFE4300

尊敬的 TI:

我们正在使用 TI AFE4300开发身体成分测量模块。
AFE4300只能提供测量的人体阻抗实际身体成分(脂肪/蛋白质/矿物/水)是测量的阻抗和经验变量(年龄/性别/身高/体重)
据了解、这是一种通过将结果代入特定公式来获得结果的结构。
尽管这些公式在多篇论文中都有介绍、但很难找到适合作为商业产品进行开发的公式、
在 TI 站点上发布的源代码仅包括将测量的低数据传输到 PC 的功能。

我想问、是否可以提供 TI 提供的基于 AFE4300的身体成分公式或参考源代码以及 AFE4300 EVM 控制工具的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    很抱歉、我们不支持任何算法/公式来提取任何生物参数、因为我们在该领域不是专家。

    这些参数在 GUI 中显示为参考、我们鼓励用户根据自己的要求编写自己的算法。

    此致、

    Prabin