This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 AFE4404的 PPG 波形输出具有异常的凸起波形?

Guru**** 2553340 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812923/why-does-the-ppg-waveform-output-from-afe4404-have-abnormal-bulge-waveform

主题中讨论的其他器件:AFE4404AFE4404EVM

如下所示、AFE4404的 PPG 波形输出具有异常突出的波形。 如何解决此问题?

配置为500Hz 采样率、寄存器设置如下:

LED2_START_END (0、399);
LED2_SAMPLE_START_END (80、399);
adc_reset0_start_end (401、407);
LED2_convert_start_end (408、1467);


LED3_START_STOP (400、799);
LED3_SAMPLE_START_END (480、799);
adc_reset1_start_end (1469、1475);
LED3_convert_start_end (1476、2535);


LED1_START_END (800、1199);
LED1_SAMPLE_START_END (880、1199);
adc_reset2_start_end (2537、2543);
LED1_convert_start_end (2544、3603);


amb1_sample_start_end (1279、1598);
adc_reset3_start_end (3605、3611);
amb1_convert_start_end (3612、4671);


PDN_cycle_start_end (5471、7839);
prpct_count(7999 );  


timer_and_Avery_num( true,1 );
sarite_TIA_gain (true、0、4);
TIA_GAIN (false、0、3);
LED_CURRENT(15,3,3 );//LED1\2\3.
Dynamic_settings( dyn_modes );
clkout_div( false,2);
Int_clk_div( 1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    来自 AFE4404EVM 或您自己的电路板的数据。

    此致、

    Prabin