This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:什么是 INPUT#39;s 实际绝对最大电压?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812724/ads54j66-what-is-input-s-real-absolute-maximum-votlage

器件型号:ADS54J66

您好、Gang、

在数据表的 pg5上、应用到输入引脚 INAP、INAM 的 AbsMax 电压列为-0.3至3V。 由于这些输入是差分输入、我是否需要将负电压向上电平转换、以便1Vpp 信号不会损坏器件、或者这是差分线路输入?

换一种方法、以下哪一种方法会导致器件停止?  

1Vpp 单端信号-> 0.5Vpp 差分信号、在 INAP、INAM 的零输入偏置。 两个输入均可独立 接收+-0.25V 的最大电压。

3.5Vpp 单端信号-> 1.75Vpp 差分信号、在 INAP、INAM 的零输入偏置。 两个输入均可独立 接收+-0.875V 的最大电压。  

6Vpp 单端信号-> 3Vpp 差分信号偏置为 INAP、INAM 的零输入。 两个输入 均独立 接收+-1.5V 的最大电压。  

7Vpp 单端信号-> 3.5Vpp 差分信号、在 INAP、INAM 的零输入偏置。 两个输入均独立接收+-1.75V 的最大电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    每个模拟输入引脚的输入电压应介于1.525V 和2.475V 之间。 这是允许的最大建议摆幅。  这是共模电压2.0V 附近的+/-0.475V。 如果超过此值、部件将会削波。 如果 正向电压超过3V、则可能会损坏部件。 如果超过-.03V、则相同。

    无论您的差分电压是多少、在考虑是否损坏器件时、重要的是单个引脚上的电压。 您是交流耦合输入吗? 如果是、您的输入电压在输入引脚上将摆动约2.0V。

    模拟输入引脚在接地和引脚之间以及引脚和 AVDD3V 之间具有 ESD 保护二极管。  当输入电压超过 AVDD3V ~500mV 时、二极管导通、并可承受10mA 电流10ms。

    此致、

    Jim