This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:八个通道无法收集信号

Guru**** 2850670 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812284/afe5808a-eight-channels-cannot-collect-signals

器件型号:AFE5808A

尊敬的 TI 专家

我正在将16个 AFE5808A 用于128通道项目、但遇到的问题确实需要您的建议:

  CH40 ~ CH47(总共8个通道)在 接收通道测试中无法收集信号(所有噪声)。这8个通道来自同一个 AFE5808A

  在 INP1~INP8中测试该 AFE5808A,后、我们可以观察注入的2MHz 正弦波信号、但在 PGA 测试模式 CW_IP_AMPINM/P 和 CW_QP_AMPINM/P 引脚中、我们看不到放大的正弦波信号

  相比之下、其他 AFE5808a 在同一位置具有正弦波信号!

 你有什么建议吗? 如果您需要、我可以通过电子邮件向您发送动态~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    根据您提到的内容、这似乎是电路板组装问题。

    要验证此问题、您可能需要更换设备并检查问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    ~~更换器件并不容易、因此我想先向您询问一下

    因此、无需更改寄存器或执行其他 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    很抱歉再次打扰您~

    您对此问题有其他建议吗? 期待您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我们想找出原因~~

    如果不是组装问题、IC 站点将被销毁。

    无法再找到问题的可能原因。

    这就是我们 现在没有修复它的原因~

    那么、您对此有什么建议吗? 例如哪个引脚焊接不好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    由于其他器件正常、SPI 寄存器访问也应该正常。

    您可以运行 ADC 测试模式、但这可能无法解决 VCA 没有信号的原因。

    我们怀疑装配体问题。 电源引脚/PDN 引脚未正确焊接、这会导致器件关断。