This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12C170:热仿真支持

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12C170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/811953/adc12c170-thermal-simulation-support

器件型号:ADC12C170
大家好、


我们在其中一个设计中使用了 TI ADC (ADC12C170CISQ/NOPB)和直流/直流稳压器(TPS84250)。要进行热仿真
、需要以下信息:
器件材料
2.密度
3.特定热量
熔化温度
电阻率
6.导热性

请您与我们分享这两种器件的相关信息、以便
我们继续进行设计。

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbay、您好!

    对于 ADC12C170、热导率在数据表的绝对最大值中给出。

    我不确定是否可以为您请求的其他参数提供值。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的答复。