This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:器件启动期间 DAC084S085间歇性输出电压

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810222/dac084s085-dac084s085-intermittent-vouts-during-device-startup

器件型号:DAC084S085
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我们遇到 DAC IC 输出电压间歇性上升至最大2.4V 的情况。 这种行为可以在所有 Vout 中看到、但会随机发生。 DAC IC 通过 OMAPL138 SPI 线路进行控制、其中有一个介于之间的电平转换器(1.8V 至2.8V)。 DAC IC 也提供2.8V 电压。 请注意、在下面的示波器图中、Vout3有时会使电压上升1.5秒、即使没有发生配置也是如此。 希望获得有关此方面的建议。  

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的查询。 请您分享原理图吗? 我看到数字线路上出现了一些干扰、与 DAC 输出转换一致。 您知道这是什么吗? 您是否有机会实现非常慢的功率斜升? RST 引脚是如何连接的?

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我已经通过电子邮件与 UTAM 进一步沟通了这一问题、因为终端客户不希望在此处分享他们的原理图。 谢谢。

    此致、

    Leo