This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5571:如何实现分立式0-10V 模拟输出?

Guru**** 2768935 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5571, DAC7760, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812125/dac5571-how-to-discrete-0-10v-analog-outout

器件型号:DAC5571
主题中讨论的其他器件: DAC7760TL071

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们提供调查 DAC 器件、具体规格如下

DAC5571可以满足 I2C 和8位分辨率要求、但不能满足0-10V 模拟要求。

那么、是否可以使用分立式实现该功能?

或者是否有其他解决方案可以满足我们的规格?

我们的查询如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    低分辨率、高电压输出非常罕见、因此考虑到您目前所面临的要求、分立式路由很可能是您最具成本效益的选择。 为了查看 DAC 的内置0-10V 输出、我们需要考虑大约12位或更高的值。

    因此、您的最佳选择可能只是 DAC、后跟非反相放大器级、以达到0-10V 目标。 如果您想分享有关您解决方案目标的更多详细信息、我可以帮助您建议 DAC 和放大器产品以实现您的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、

    那么、如果8位没有合适的解决方案、是否可以共享12位器件型号?

    如果我们的最佳选择是使用 DAC、然后使用同相放大器级来达到0-10V 目标、您是否有任何器件型号或参考原理图可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    最可能的最佳选择是离散路径、因为您现在具有的分辨率要求通常也侧重于低成本。 该电路非常简单、我需要提出器件建议、其中更详细地介绍了室温下的精度、工作温度范围、工作温度范围内的精度、负载驱动能力等方面 有许多 TI DAC 和放大器、特别是、鉴于我目前所了解的要求、在这种情况下可以应用这些 DAC 和放大器。

    该项目的时间表是什么? 何时构建原型以及何时将系统投入大规模生产?

    目前产品系列中最接近的12位分辨率和高电压输出选项是 DAC7760。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、我们需要 I2C 控制、但 DAC7760是 SPI。

    那么、TI 还有其他解决方案可以共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有其他完全集成的单通道12位高电压选项可用。 我将回顾我在上一篇文章中提出的问题、以找到我们的前进道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    实际上、我们需要考虑成本、因此我们将选择与该函数分立的方法。

    那么、如果我们对 AMP 没有任何特殊的规格问题、我们是否可以使用 DAC5571 +TL071来实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    根据我们刚才讨论的有限的要求、该器件组合应该是可以接受的。