This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/430BOOST-ADS1118:430BOOST-ADS1118

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP430G2553, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812363/ccs-430boost-ads1118-430boost-ads1118

器件型号:430BOOST-ADS1118

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们尝试将430BOOST-ADS1118连接到 MSP-EXP430G2ET。 我们已更改 MSP430板上的 XXX2533器件以及430BOOST-ADS1118套件中提供的器件。 一切都正常、我们可以在430BOOST-ADS1118板的屏幕上看到温度。

我们有两个问题?  

问题1. 我是否有任何方法可以获得我在文件上使用热电偶时看到的温度。 我是否可以使用 CCS 或任何软件来点击430Boost-MSP-EXP 组合堆叠双板以将数据保存到文件中。 我正在尝试进行一些测量,这些测量也需要校准,温度处于高范围(200 +摄氏度)。 因此,我试图将数据脱线,以免被火焰烧毁。  

问题2. 我是否可以通过任何方式使用更高的温度阈值对“新”部件(XXX2533)进行编程,CCS 上的编程器不允许我这样做。  

我已经尝试过 CCS 5.3和最新的9.1、很抱歉、但我无法对该器件进行编程。

请提供一些建议、这将是极好的

谢谢

Sudipta Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudipta、


    由于这个问题的性质、我认为通过将这个问题发布到 MSP 低功耗微控制器论坛而不是这个论坛、你可以获得更多支持。 在该论坛中、我们可以帮助了解有关 ADC 的详细信息、并回答有关该功能和与器件通信的问题、但对于代码修改和 MSP430 LaunchPad 编程、我们没有太多的答案。

    无论如何、我会在这里询问一些其他应用工程师有关430BOOST-ADS1118套件的代码、但如果我无法获得正确答案、我可能会让您在这里发帖(或者我可能能够移动您的帖子)。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我已采纳您的建议、并将帖子放置在微控制器部分。 请看您是否能提供帮助?  

    此致、祝你一切顺利

    Sudipta Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudipta、


    我在这里和一位工程师交谈过、我们认为最好在 launchpad 上使用原始 MSP430G2553器件。 闪存可能锁定在电路板上、并且原始器件可以轻松地重新编程、而不是采用新器件。

    如果您可以运行代码、我们可能会为您提供帮助、但我们在此为 ADS1118而不是 LaunchPad 提供帮助。 正如我在前一篇文章中提到的、在 MSP 低功耗微控制器论坛中、这个问题可能会更好。 恐怕我还不了解 LaunchPad 及其微控制器的内部工作原理。


    吴约瑟