This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562TEVM:具有 FTDI USB 转 SPI 转换器但无 MMB0的 DXP?

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562TEVM, DXP, DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812760/dac8562tevm-dxp-with-ftdi-usb-to-spi-converter-and-no-mmb0

器件型号:DAC8562TEVM
Thread 中讨论的其他器件: DXPDAC8562

我正在尝试使用 FTDI USB 转 SPI 转换器 UMFT4222EV-C 和 DXP 运行 DAC8562TEVM 电路板、并等待 USB"挂起。

是否可以运行此设置或是否必须有 MMB0板才能工作?

谢谢、

-tz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DXP 软件只能与 MMB0控制器配合使用、因此我不认为它可以在您设置后正常工作。

    我要指出的是、DAC8562是一款相对简单的 SPI 器件、因此、如果您可以获得任何使用 FTDI 工具的 SPI 示例、您可以编写一些简单的代码与其进行通信。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、这就是我所想的...