This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282EVM:使用 FMC-ADC 适配器与 Zynq UltraScale+ ZCU104评估套件兼容

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812733/ads5282evm-compatability-with-zynq-ultrascale-zcu104-evaluation-kit-using-fmc-adc-adapter

器件型号:ADS5282EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5282

您好!

我对 ADS5282 8通道 ADC EVM 有疑问。 如果我要使用 TI FMC-ADC 适配器、此 EVM 是否与 Zynq Ultrascale+ ZCU104 MPSoC 评估套件兼容? ZCU104具有 LPC FMC 接口。

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    ZCU104上 FMC 连接器的器件型号为 Samtec ASP_134603_01

     TI FMC-ADC 适配器上 FMC 连接器的器件型号为 Samtec ASP-127797-01

    这些连接器相互配合。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您回答我的问题、感谢您的快速回答。

    此致、

    Aditya