This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:输出电压随着频率的增加而降低。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807229/dac5682z-the-output-voltage-decreases-with-the-increase-of-frequency

器件型号:DAC5682Z

大家好

    我通过并行 LVDS,连接 DAC5682Z 和 FPGA、现在可以  输出正弦波形。 当正弦波频率为4MHz,电压值为1.98V 时。  当正弦波频率为250MHz, 电压值 仅为500mV。请告诉我原因,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Chen35、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您再次联系。

    您能否解释一下模拟输出的输出网络是什么样的?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    看起来您正在进入 DAC 的同步滚降部分。 随着输出频率接近 Fs/2 (采样频率/2) 、DAC 的输出将遵循 DAC 的正弦响应。 尝试相应地增加 DAC 的采样频率和数据速率。

    此致、

    Neeraj