This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:XTAL1和 XTAL2管脚的寄生输入电容

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812581/ads131a04-parasitic-input-capacitance-of-xtal1-and-xtal2-pins

大家好、

对于外部时钟、将使用一个晶振、总电容为9pF 以获得16MHz、 XTAL1和 XTAL2引脚的寄生输入电容可能会对这种低电容产生影响。 那么、您能告诉我们 XTAL1和 XTAL2引脚的寄生输入电容吗? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、


    您可以使用 IBIS 模型来帮助确定这些引脚的输入电容。 可以在此处找到该模型:



    有关 IBIS 模型的说明、请访问:


    输入(XTAL1)和输出(XTAL2)引脚的模型相似、但如下所示:



    R_pkg、L_pkg 和 C_pkg 的典型值适用于两个引脚:

    R_pkg 0.0925Ω
    L_pkg 2.0385nH
    c_pkg 0.4168pF

    对于 C_comp 值、我将使用:

    XTAL1 C_comp:1.078pF
    XTAL2 C_comp:1.633pF

    总的来说、输入电容大约为:

    XTAL1:1.5pF
    XTAL2:2pF


    吴约瑟