This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5574:DAC5574是否可以通过 I2C 同时输出2个不同的波形?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812398/dac5574-may-dac5574-can-output-2-different-waveform-by-i2c-at-the-same-time

器件型号:DAC5574

你(们)好,先生  

DAC5574能否同时通过 I2C 输入输出2个不同的60Hz 波形?  

如果 DAC5574不能这么做。 是否有任何建议部分?

                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC5574 I2C 接口提供高达3.4Mbps 的高速模式 I2C、并且每个通道的更新输入数据帧只有3字节宽、因此这不是问题。