This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ads1232

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812494/ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

 这是原理图、我选择在 探测 ADC DOUT 引脚时数据速率为10SPS、它仅显示高电平(+5V) 、AVDD 和 DVDD 均在5V 逻辑下工作、并且当我探测 crstal 引脚 DSO 时、我一致认为不显示数据速率 任何 waveform.please 都可以帮助我解决这个问题、这非常紧迫。

                                       谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    最初您说过您使用的是振荡器、但我在原理图中看到您使用的是晶体。  为什么要使用晶体而不是 ADS1232的内部振荡器?  如果 CLKIN 引脚被设定为接地并且在这种情况下无需外部晶振、则使用内部振荡器。

    就晶体而言、它永远不会启动、这会产生如此高的电容负载。  通常、C13和 C14的这一值约为10pF。  为了开始有效的晶体振荡、您需要非常小心布线、电容放置和电容值。  选择的 CAP 值取决于晶体以及晶体到 ADS1232路径中的任何电容。  晶体数据表应向您显示电容负载、但您可以尝试10pF 以查看其是否启动。

    我注意到的另一件事是、您尝试使用分压器为 DVDD 部分供电。  您假设此引脚所需的只是电压、但器件电源引脚需要低阻抗源。  DVDD 将定期汲取可能非常大的短时电流。  这会使引脚在电流需求时的电压下降。  结果是器件不稳定、结果不可预测。  在电流需求需要时、至少需要在 DVDD 引脚附近使用大容量电容器(100uF 或更高)来保持电荷。  即使这样、这也可能不起作用。  最好使用稳压源、例如 LDO 稳压器、甚至并联稳压器(齐纳二极管)。  LDO 是首选方法。  是否无法使用与微控制器相同的电压源?

    您还应该控制 PDWN 引脚。  在 AVDD 和 DVDD 电源为标称值之前、PDWN 引脚必须保持低电平。  然后、您可以将 PDWN 拉为高电平、但我建议您还对 PDWN 进行脉冲以重置器件、从而确保所选的供电方法没有问题。

    因此、我建议将 CLKIN 引脚设置为接地、而不是使用晶体、并将 DVDD 的分压器输入替换为真正的稳压低阻抗源。

    此致、

    Bob B