This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:浮动金属/盖子接地

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807599/adc128s102qml-sp-floating-metal-lid-grounded

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

出现了一个问题、即是否有任何浮动金属或盖子是否在以下器件型号中接地。 他们还想知道盖子/外壳的尺寸(如果适用)。 我在数据表上似乎找不到任何与此相关的信息。 任何相关 信息都很有用!

ADC 的器件型号为:

5962R0722701VZA

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、
    对于 ADC128S102、盖子是陶瓷、因此不导电且不接地。
    盖子尺寸与主体尺寸相同、并包含在数据表的图纸中。 最大长度为0.39英寸、宽度为0.25 +0.02/-0.12。
    盖子和主体之间的玻璃可以拉伸、最大总宽度可达0.3英寸。

    没有浮动金属。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下器件是否具有陶瓷盖?  如果不是陶瓷盖 、它们是 隔离盖还是接地盖?  如果是隔离式盖、我们如何订购接地盖器件?  这些器件是否容易受到浮点金属或空间电荷积聚的影响?     如果易受影响、可能会出现哪些性能异常?

     

    5962R0722701VZA

     

    5962R1222403VXC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    最好是单独发布不同器件上的新问题、而不是发布在已解答的帖子中。

    回答问题的正确人员不会收到通知。

    您能否分别为每个器件重新开机自检?

    此致、

    涉水